Procédures détaillées - Metasys - LIT-12013295 - M4-SNC2515x-xx,M4-SNC1612x-xx - Supervisory Device - SNC16120 Network Control Engine - SNC25150 Network Control Engine - 11.0

Guide de mise en service du SNC

Product
Document number
LIT-12013295
Version
11.0
Revision date
2021-06-09
Product status
Active

Vous avez besoin des éléments suivants pour effectuer les procédures de flux de travail détaillées du SNC :

  • un SNC ;

  • un ordinateur portable ou un ordinateur de bureau avec un navigateur adapté au téléchargement de l'application Launcher.

    Remarque : Dans certains cas, il est nécessaire que l'ordinateur soit un client DHCP ou configuré pour l'utilisation d'une adresse IP statique adéquate pour ce réseau.
  • SCT chargé sur l’ordinateur de mise en service ;

  • CCT ;
    Remarque : Reportez-vous à la section Release Enhancements and Compatibility de l’aide Controller Tool Help (LIT-12011147) pour plus d’informations. CCT 13.1 mode de version 10.4 est requis pour cette version.
  • le fichier du progiciel de régulateur de terrain le plus récent ;
    Remarque : Vous devez posséder une licence pour le fichier du progiciel de régulateur de terrain.
  • l'adresse MAC Ethernet du SNC.

Vous aurez peut-être besoin des éléments suivants :

  • un câble Ethernet ;

  • une adresse IP statique unique pour chaque SNC sur le réseau Metasys si DHCP ne peut pas être utilisé.