Préférences système et de l’utilisateur - Metasys - LIT-12013295 - M4-SNC2515x-xx,M4-SNC1612x-xx - Supervisory Device - SNC16120 Network Control Engine - SNC25150 Network Control Engine - 11.0

Guide de mise en service du SNC

Product
Document number
LIT-12013295
Version
11.0
Revision date
2021-06-09
Product status
Active

Le système Metasys comprend des préférences personnalisées pour l’interface utilisateur du portail de gestion du site (SMP). Ces préférences permettent de configurer le comportement de l’IU, y compris les sons et les couleurs, la vue de démarrage et l’ajout de liens vers des applications externes accessibles depuis l’IU de l’appareil SNC.