L’attribut Computer Name est un attribut d’identification réseau modifiable de l’onglet Network du SNC. Les appareils sur le réseau interne et le réseau du système Metasys utilisent ce nom d’ordinateur (Computer Name) pour identifier le SNC sur le réseau et communiquer avec lui. Les termes nom d’ordinateur et nom d’hôte sur un réseau sont synonymes.
Le nom d’ordinateur initial est souvent utilisé pendant la mise en service afin de localiser le SNC et de se connecter à lui avant de le configurer avec une base de données d’archive téléchargée du SCT. Dans la plupart des cas, la base de données d’archive téléchargée du SCT écrase le nom d’ordinateur initial et détermine le nom d’ordinateur du SNC sur le site Metasys.
Important : Si vous modifiez le nom d’ordinateur d’un SNC avec le SCT, toutes les références existant entre l’objet de SNC et les autres objets du site adoptent le nouveau nom. De plus, toutes les connexions existantes aux autres appareils sont également actualisées.
Remarque : Avant de créer la base de données d’archive sur le SCT, vous devez consulter l’administrateur réseau ou le service informatique afin de savoir s’il existe un protocole pour les noms d’hôte (noms d’ordinateur) sur le réseau.