Nom d’objet SNC - Metasys - LIT-12013295 - M4-SNC2515x-xx,M4-SNC1612x-xx - Supervisory Device - SNC16120 Network Control Engine - SNC25150 Network Control Engine - 11.0

Guide de mise en service du SNC

Product
Document number
LIT-12013295
Version
11.0
Revision date
2021-06-09
Product status
Active

L’attribut Object Name du SNC est un attribut modifiable de l’onglet Focus du SNC que le logiciel Metasys utilise pour identifier le SNC dans l’interface utilisateur du SMP et sur le SCT. L’attribut Object Name n’est qu’un libellé, il n’est pas nécessairement identique au nom de l’ordinateur. La modification de l’attribut Object Name change le nom affiché dans l’arborescence de navigation, les messages d’alarme, les rapports de tendances et d’autres écrans de l’interface utilisateur du SMP et du SCT se référant au SNC. La modification de cet attribut n’a pas d’impact sur les références d’objet ou la communication réseau avec d’autres appareils du site. Vous pouvez le modifier à tout moment. Utilisez un nom intuitif qui identifie clairement le SNC dans l’interface utilisateur du SMP et sur le site Metasys.