Niveau de sécurité du site - Metasys - LIT-12013295 - M4-SNC2515x-xx,M4-SNC1612x-xx - Supervisory Device - SNC16120 Network Control Engine - SNC25150 Network Control Engine - 11.0

Guide de mise en service du SNC

Product
Document number
LIT-12013295
Version
11.0
Revision date
2021-06-09
Product status
Active

Il existe un attribut dans l’objet de site du SNC appelé Site Security Level. Si le SNC est un directeur de site, cet attribut permet d’activer la communication chiffrée uniquement ou la communication chiffrée et approuvée entre le directeur de site (SNC) et ses moteurs enfants. Ne définissez pas cet attribut sur Encrypted and Trusted tant que vous n’avez pas téléchargé, à l’aide de certificats approuvés, tous les SNC rattachés au directeur de site. Si le site possède un ou plusieurs moteurs de réseau avec des certificats auto-signés et certains moteurs plus anciens sans certificat, définissez cet attribut sur Encrypted Only.