Introduction au document - Metasys - LIT-12013295 - M4-SNC2515x-xx,M4-SNC1612x-xx - Supervisory Device - SNC16120 Network Control Engine - SNC25150 Network Control Engine - 11.0

Guide de mise en service du SNC

Product
Document number
LIT-12013295
Version
11.0
Revision date
2021-06-09
Product status
Active

Le présent document propose les descriptions suivantes :

  • présentation des différences logicielles entre les séries SNC et NCE de moteurs de contrôle des réseaux ;
  • création d'une base de données d'archive et ajout d'un SNC à ces archive ;
  • divers cas de configuration d'un nouveau SNC ;
  • migration d'un NCE vers un SNC ;
  • mise en service d'un SNC pour une connexion réseau dans le cadre de différentes configurations de réseau ;
  • accès à l’interface utilisateur du Portail de gestion du site (SMP) du système Metasys® sur un SNC ;
  • configuration des paramètres de base d'un SNC en vue de son fonctionnement initial sur le réseau ;
  • dépannage d'un SNC ;
  • configuration du DDA d'un SNC pour l'envoi de messages d'alarme et d'événement par courriel via le protocole SNMP (Simple Network Management Protocol) ;
  • configuration d'un DDA Syslog pour l'envoi d'événements et d'audits à un serveur Syslog externe.

Le présent document ne décrit pas le montage, le câblage ou l'alimentation d'un SNC. Il n’explique pas non plus la création ou le téléchargement d’une base de données d’archive pour un système Metasys , ni la configuration d’un SNC en vue de la surveillance et de la régulation d’un système de gestion technique des bâtiments (GTB).

Remarque : Dans ce document, le terme SNC désigne les modèles SNC2515x-xx et SNC1612x-xx.