Interface utilisateur Metasys - Metasys - LIT-12013295 - M4-SNC2515x-xx,M4-SNC1612x-xx - Supervisory Device - SNC16120 Network Control Engine - SNC25150 Network Control Engine - 11.0

Guide de mise en service du SNC

Product
Document number
LIT-12013295
Version
11.0
Revision date
2021-06-09
Product status
Active

Outre l’interface utilisateur du SMP, l’interface utilisateur Metasys est installée avec le logiciel de serveur Metasys . L’interface utilisateur Metasys est un composant logiciel optimisé pour portables, qui intègre les produits d’interface utilisateur Metasys existants en une seule interface simplifiée et facile à connaître. L’interface utilisateur Metasys utilise une approche simple de la recherche d’informations sur le site Metasys basée sur la navigation et la localisation, y compris la possibilité de rechercher n’importe quel emplacement ou équipement par son nom et de le mettre en signet dans un navigateur Web. L’interface utilisateur Metasys affiche les données sous la forme d’un tableau de bord : vous savez ainsi ce qui se passe dans une zone, un équipement ou un site central. Vous avez également la possibilité de créer et de gérer des graphiques, d'afficher les associations aux équipements et zones. Accédez à l’interface utilisateur Metasys depuis tout type d’appareil client, quelle que soit la taille d’écran. Pour plus d’informations, reportez-vous au document Metasys UI Technical Bulletin (LIT-12012115) .