Tendances - Metasys - LIT-12013295 - M4-SNC2515x-xx,M4-SNC1612x-xx - Supervisory Device - SNC16120 Network Control Engine - SNC25150 Network Control Engine - 11.0

Guide de mise en service du SNC

Product
Document number
LIT-12013295
Version
11.0
Revision date
2021-06-09
Product status
Active

Vous pouvez visualiser les tendances configurées pour s'afficher en appuyant sur OK lorsque l’option Tendances est en surbrillance dans le menu principal.

Vous pouvez aussi visualiser une tendance spécifique : mettez un point en surbrillance dans Accueil/Données d’équipement/Alarmes/Dérogation, puis appuyez sur OK pour passer à l'écran suivant qui affiche les détails du point, utilisez la flèche vers le bas pour atteindre la tendance et appuyez sur OK.