Alarmes - Metasys - LIT-12013295 - M4-SNC2515x-xx,M4-SNC1612x-xx - Supervisory Device - SNC16120 Network Control Engine - SNC25150 Network Control Engine - 11.0

Guide de mise en service du SNC

Product
Document number
LIT-12013295
Version
11.0
Revision date
2021-06-09
Product status
Active
Il est possible d’afficher les alarmes du SNC de l'une des manières suivantes :
  • Appuyez sur OK lorsque l'option Alarmes est en surbrillance dans le menu principal.
  • Appuyez sur la flèche vers le bas de l'écran Accueil/Dérogation/Données d'équipement pour mettre l’icône d’alarme en surbrillance, puis appuyez sur OK.

Pour afficher des informations supplémentaires sur une alarme spécifique, par exemple, son état, sa fiabilité, etc., appuyez sur OK lorsque cette alarme est en surbrillance.