Gestion des fuseaux horaires, de la date et de l’heure - Metasys - LIT-12013295 - M4-SNC2515x-xx,M4-SNC1612x-xx - Supervisory Device - SNC16120 Network Control Engine - SNC25150 Network Control Engine - 11.0

Guide de mise en service du SNC

Product
Document number
LIT-12013295
Version
11.0
Revision date
2021-06-09
Product status
Active

La procédure de réglage de l’heure, de la date et du fuseau horaire sur un SNC dépend de la position de ce dernier au sein de la hiérarchie du site Metasys. Reportez-vous à l’Annexe : gestion des fuseaux horaires, de la date et de l’heure pour obtenir des informations et des procédures détaillées sur le réglage de l’heure, de la date et du fuseau horaire sur un SNC et un réseau Metasys.