Fichiers d’aide Metasys - Metasys - LIT-12013295 - M4-SNC2515x-xx,M4-SNC1612x-xx - Supervisory Device - SNC16120 Network Control Engine - SNC25150 Network Control Engine - 11.0

Guide de mise en service du SNC

Product
Document number
LIT-12013295
Version
11.0
Revision date
2021-06-09
Product status
Active

Les fichiers d’aide Metasys fournissent des informations système partagées et des informations individualisées dépendant du mode, relatives au SMP Metasys ou au SCT. L'aide Metasys Site Management Portal Help (LIT-1201793) contient des informations sur les alarmes, les commandes, l’audit des valeurs de données en direct et d’autres fonctions en ligne. L'aide Metasys SCT Help (LIT-12011964) contient des informations sur les opérations hors ligne, par exemple, la gestion des archives, la création de zones, la simulation de systèmes, la création de relations de service et entre les équipements. Le menu de l’aide Metasys propose une option qui ouvre le fichier d’aide au format PDF.