Envoi de notifications par courriel - Metasys - LIT-12013295 - M4-SNC2515x-xx,M4-SNC1612x-xx - Supervisory Device - SNC16120 Network Control Engine - SNC25150 Network Control Engine - 11.0

Guide de mise en service du SNC

Product
Document number
LIT-12013295
Version
11.0
Revision date
2021-06-09
Product status
Active

Vous pouvez configurer un SNC de sorte qu’il génère des messages d’alarme et d’événement et les envoie par courriel à une ou plusieurs adresses électroniques via le DDA de courriel. Pour cela, vous devez configurer des messages de courriel personnalisés et indiquer leurs destinations dans l’onglet Email de l’interface utilisateur du SMP.