Objets de régulateur - Metasys - LIT-12013295 - M4-SNC2515x-xx,M4-SNC1612x-xx - Supervisory Device - SNC16120 Network Control Engine - SNC25150 Network Control Engine - 11.0

Guide de mise en service du SNC

Product
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013295
Version
11.0
Revision date
2021-06-09
Product status
Active
Il existe certaines différences dans la structure d’onglet des objets de régulateur du SMP :
  • un nouvel onglet Hardware a été ajouté pour le SNC.
    Remarque : l’onglet Hardware contient des attributs relatifs à la logique.