Différences au niveau des commandes - Metasys - LIT-12013295 - M4-SNC2515x-xx,M4-SNC1612x-xx - Supervisory Device - SNC16120 Network Control Engine - SNC25150 Network Control Engine - 11.0

Guide de mise en service du SNC

Product
Document number
LIT-12013295
Version
11.0
Revision date
2021-06-09
Product status
Active
Le fonctionnement des commandes est le même mais les commandes, elles, sont différentes. Étant donné que les entrées et sorties de SNC se trouvent dans le dossier Local Hardware IO et que la logique se situe dans le dossier Local Application, l’utilisateur interagit avec les AV et les BV.
Remarque : Toutes les connexions de logique et de régulation doivent s’effectuer vers les objets du dossier Local Application sous Programming et non du dossier Local Hardware IO.
Tableau 1. Différences au niveau des commandes d’entrées matérielles
Appareil Interaction avec Commande
NCE AI, BI
  • Out of Service
SNC AV, BV
  • Operator Override
    Remarque : Operator Override est disponible à la place de la commande Out of Service.
Tableau 2. Différences au niveau des commandes de sorties matérielles
Appareil Interaction avec Commande
NCE AO, BO
  • Operator Override
SNC AV, BV
  • Out of Service
    Remarque : Out of Service est disponible à la place de la commande Operator Override.