Problèmes liés à la réinitialisation du SNC - Metasys - LIT-12013295 - M4-SNC2515x-xx,M4-SNC1612x-xx - Supervisory Device - SNC16120 Network Control Engine - SNC25150 Network Control Engine - 11.0

Guide de mise en service du SNC

Product
Document number
LIT-12013295
Version
11.0
Revision date
2021-06-09
Product status
Active

Certaines modifications de paramètres effectuées dans l’interface utilisateur du SMP ne prennent effet qu’après la réinitialisation du SNC. Réinitialisez le SNC chaque fois que vous y êtes invité ou si l’état du SNC est reset needed, et autorisez le SNC à effectuer la séquence de réinitialisation. Reportez-vous à la section Commande Reset device.