Séquence de test des voyants LED au démarrage - Metasys - LIT-12013295 - M4-SNC2515x-xx,M4-SNC1612x-xx - Supervisory Device - SNC16120 Network Control Engine - SNC25150 Network Control Engine - 11.0

Guide de mise en service du SNC

Product
Document number
LIT-12013295
Version
11.0
Revision date
2021-06-09
Product status
Active

Pendant la phase de démarrage, le SNC déclenche automatiquement un autotest destiné à vérifier le bon fonctionnement de l’unité. Dès que l’alimentation électrique est raccordée, la séquence suivante d’allumage des voyants LED se produit :

  • le voyant LED HEARTBEAT clignote en bleu/violet au démarrage du SNC.
  • le voyant LED FAULT s’allume en continu en rouge pendant environ 30 secondes, puis s’éteint.
  • Le voyant LED USB-1|2 clignote en vert lorsqu’un appareil pris en charge est connecté à l’un des deux ports USB. Ce voyant LED s’allume en continu en rouge lorsque l’appareil connecté n’est pas pris en charge. Il est éteint quand aucun appareil n'est connecté.