Onglet Summary - Metasys - LIT-12013295 - M4-SNC2515x-xx,M4-SNC1612x-xx - Supervisory Device - SNC16120 Network Control Engine - SNC25150 Network Control Engine - 11.0

Guide de mise en service du SNC

Product
Document number
LIT-12013295
Version
11.0
Revision date
2021-06-09
Product status
Active

L’onglet Summary de l’interface utilisateur du SMP propose une vue rapide de l’état des objets et des éléments se trouvant actuellement sur le site.

Sélectionnez, faites glisser et déposez un objet du panneau Navigation vers le panneau Display, puis cliquez sur l’onglet Summary. Lorsque vous cliquez sur l’onglet Summary pour la première fois, le SNC demande l’état des éléments du panneau Display. Cette demande peut prendre quelques minutes.

Pour obtenir des informations supplémentaires et des explications sur les attributs des onglets Summary et Diagnostic, reportez-vous à la rubrique Object Help de l’aide Metasys SCT Help (LIT-12011964) ou Metasys Site Management Portal Help (LIT-1201793) .