Bouton Réinit. - Metasys - LIT-12013295 - M4-SNC2515x-xx,M4-SNC1612x-xx - Supervisory Device - SNC16120 Network Control Engine - SNC25150 Network Control Engine - 11.0

Guide de mise en service du SNC

Product
Document number
LIT-12013295
Version
11.0
Revision date
2021-06-09
Product status
Active

Le SNC comporte un bouton Réinit. encastré, situé directement au-dessus du voyant LED, à gauche du bouton Récupérer. Pour forcer le redémarrage immédiat du moteur SNC et la réinitialisation du processeur, appuyez sur le bouton Réinit. et maintenez-le enfoncé pendant au moins quatre secondes à l'aide d’un trombone déplié ou d’un mini-tournevis. Cette opération est aussi connue sous le nom de redémarrage à froid ou de réinitialisation du processeur. La réinitialisation entraîne la perte de la base de données d'archive du SNC et de toutes les données recueillies par le SNC. Ces données incluent toutes les informations historiques, y compris les données d’alarme, de tendance et de piste d’audit. Si vous devez réinitialiser le SNC mais conserver les données d'archive et les données historiques stockées, vous pouvez soit appuyer sur le bouton Réinit. et le relâcher immédiatement, soit envoyer la commande Réinitialiser appareil depuis l'interface utilisateur. Ce type de réinitialisation est également connu sous le nom de redémarrage à chaud.

Remarque : Appuyez sur le bouton Réinit. uniquement lorsque le SNC ne parvient pas à répondre et que les utilisateurs ne peuvent pas y accéder. N'appuyez pas sur le bouton Réinit. si vous n'avez pas tenté de résoudre le problème par d'autres moyens.