Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Si vous configurez un SNC pour une utilisation sur un réseau Ethernet sans prise en charge de DHCP ou DNS, l’adresse IP de l’ordinateur doit être compatible avec APIPA.
Procédure
-
Affichez les propriétés de la connexion LAN active comme suit :
- Dans le panneau de configuration, sélectionnez Network Connections s’affiche. . La fenêtre
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur Local Area Connection , puis choisissez Properties.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur Local Area Connection, choisissez Disable puis Enable.