Pour configurer un nouveau SNC, vous devez créer une nouvelle archive. Si vous migrez un NCE, utilisez la base de données d’archive existante depuis le SCT contenant les objets d’appareil, les références d’objet, les attributs, les graphiques, la logique, les informations utilisateur et les autres références et données requises pour que le SNC puisse effectuer ses tâches sur le réseau. Lorsque vous migrez un NCE vers un SNC, vous devez suivre une procédure manuelle afin de nettoyer la base de données. Les objets qui référencent des objets de l’application locale du NCE ne sont plus valables. Vous devez mettre tous les objets à jour afin qu’ils utilisent les nouvelles références, y compris les objets résidant sur d’autres moteurs.
Créez et modifiez la base de données d’archive du SNC hors ligne sur le SCT. Reportez-vous à l’aide Metasys SCT Help (LIT-12011964) pour plus d’informations sur la création d’une base de données d’archive.
Après avoir configuré un SNC avec une base de données d’archive contenant les informations utilisateur, vous pouvez configurer la messagerie, Syslog et les DDA SNMP, et créer des notifications d’alarme et d’événement à envoyer à des destinations spécifiques (courriels, serveur Syslog, gestion du réseau).