Utilisez CCT (version 13.1 ou ultérieure) pour créer, modifier et mettre en service des applications pour SNC. Utilisez SCT (version 13.2 ou ultérieure) pour importer le fichier d’application et le télécharger sur le SNC.
Les SNC ne prennent pas en charge les fonctions de CCT suivantes :
- les transferts (Amorçage, Principale ou Application) ;
- les attributs ne sont pas disponibles (par exemple, l’onglet Définition réseau lorsque l’option Définir le matériel est sélectionnée).
- DIS1710/MAP ;
- BBMD (configuration de BBMD depuis Metasys et non depuis le CCT) ;
- les fonctions avancées de régulateur, par exemple, les calendriers, le calendrier global, les alarmes intrinsèques, le journal d'événements, les notifications, les programmes horaires, les tendances, les diagnostics de bus SA ;
- les connexions pair à pair ;Remarque : l'option Connexions des objets AV, BV et MV dans le dossier Local Application est une méthode alternative pouvant être utilisée en l'absence de connexions pair à pair.
- certains types de connexion : routeur MAP 4.2+/BACnet, Zigbee, Ethernet direct.
Pour plus d’informations sur CCT, reportez-vous à l’aide Controller Tool Help (LIT-12011147) .