Le bus de communication MS/TP est un réseau local ou distant, qui connecte les régulateurs de surveillance et les régulateurs de terrain aux interfaces de point à l'aide du protocole MS/TP BACnet. Le réseau distant, appelé bus de terrain distant, requiert l'ajout d'un routeur BACnet/IP-BACnet MS/TP. Le bus MS/TP se compose de deux types de bus : un bus FC et un bus SA. Chaque bus possède son propre ensemble d’adresses d’appareil. Pour plus d’informations sur l’application du bus MS/TP local et distant, reportez-vous au document MS/TP Communications Bus Technical Bulletin (LIT-12011034) .