Bannière d’avertissement - Metasys - LIT-12013295 - M4-SNC2515x-xx,M4-SNC1612x-xx - Supervisory Device - SNC16120 Network Control Engine - SNC25150 Network Control Engine - 11.0

Guide de mise en service du SNC

Product
Document number
LIT-12013295
Version
11.0
Revision date
2021-06-09
Product status
Active

Un SNC configuré comme directeur de site ou enfant d’un directeur de site prenant en charge la bannière d’avertissement peut afficher l’une des trois bannières disponibles. La bannière d’avertissement est une indication qui s’affiche toujours lorsqu’un opérateur se connecte au SMP du moteur.

Il existe trois bannières différentes, avec des informations personnalisées pour chacune des agences suivantes : Département américain de la Défense (DoD), Administration américaine des services généraux (GSA) et Département américain des transports (DOT)/Administration américaine de l’aviation fédérale (FAA). L’option sélectionnée par défaut est None. L’opérateur doit lire et accepter les conditions indiquées sur la bannière d’avertissement avant de se connecter. La bannière ne peut pas être personnalisée ; son texte ne peut pas être modifié. Pour connaître les étapes d’activation ou de désactivation de la bannière d’avertissement, reportez-vous à la section Activation et désactivation de la bannière d’avertissement.