Vérification du directeur de site défini pour un moteur de réseau - Metasys - LIT-12013295 - M4-SNC2515x-xx,M4-SNC1612x-xx - Supervisory Device - SNC16120 Network Control Engine - SNC25150 Network Control Engine - 11.0

Guide de mise en service du SNC

Product
Document number
LIT-12013295
Version
11.0
Revision date
2021-06-09
Product status
Active

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Pour que la synchronisation temporelle fonctionne correctement, tous les moteurs de réseau du site doivent avoir dans l’attribut Local Site Director le nom de directeur de site correct. Si un appareil erroné est défini comme directeur de site sur un moteur de réseau, la synchronisation temporelle risque de ne pas fonctionner correctement sur le site Metasys.

Procédure

  1. Connectez-vous au SNC.
  2. Faites glisser l’objet de SNC dans le panneau Display.
  3. Sélectionnez Advanced.
  4. Naviguez jusqu’à la section Site et vérifiez que l’attribut Local Site Director indique l’appareil correct.
    Notes :
    • Il est possible de saisir le directeur de site local sous forme d’adresse IP ou de nom d’hôte.
    • Si le champ Site Director est vide ou indique un appareil erroné, cliquez sur Edit. Modifiez l’entrée Site Director et cliquez sur Save.
  5. Allez à la section Définition de la méthode de synchronisation temporelle.