Sélection d’un serveur de temps de site pour le moteur de réseau directeur de site - Metasys - LIT-12013295 - M4-SNC2515x-xx,M4-SNC1612x-xx - Supervisory Device - SNC16120 Network Control Engine - SNC25150 Network Control Engine - 11.0

Guide de mise en service du SNC

Brand
Metasys
Product name
SNC16120 Network Control Engine
SNC25150 Network Control Engine
Document number
LIT-12013295
Version
11.0
Revision date
2021-06-09
Product status
Active
Language
Français (France)

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Avant de sélectionner un serveur de temps de site pour le moteur de réseau directeur de site, effectuez les opération de la section Réglage du fuseau horaire par défaut sur le moteur de réseau directeur de site.

Procédure

  1. Connectez-vous au moteur de réseau.
  2. Faites glisser l’objet de site vers le panneau Display.
  3. Cliquez sur Edit.
  4. Dans le champ Site Time Servers de la section Time, cliquez sur le bouton Parcourir.
    Remarque : Le champ Device Time Servers doit être vide à moins que n’utilisiez la synchronisation temporelle Windows. Ne changez pas la valeur de l’attribut Time Sync Period.
    Figure 1. Serveurs de temps de l’objet de site

  5. Cliquez sur Add dans l’écran qui s’affiche (Figure 1).
  6. Saisissez l’adresse IP du serveur SNTP qui envoie l’heure au directeur de site (Figure 2).
    Remarque : Indiquez un nom d’hôte uniquement si un serveur DNS est disponible pour le directeur de site. Si vous ajoutez plusieurs adresses, le moteur de réseau directeur de site essaie de contacter la première. En cas d’échec, il contacte la deuxième, et ainsi de suite. Le moteur de réseau utilise uniquement la première adresse de la liste.
    Figure 2. Ajout d’un serveur de temps

  7. Cliquez sur OK.
  8. Cliquez sur Save. Le directeur de site demande à présent la date et l’heure au serveur de temps sélectionné, et les propage à tous les autres moteurs du site.