Sélection d’un serveur de temps pour le serveur Metasys directeur de site (méthode Windows uniquement) - Metasys - LIT-12013295 - M4-SNC2515x-xx,M4-SNC1612x-xx - Supervisory Device - SNC16120 Network Control Engine - SNC25150 Network Control Engine - 11.0

Guide de mise en service du SNC

Brand
Metasys
Product name
SNC16120 Network Control Engine
SNC25150 Network Control Engine
Document number
LIT-12013295
Version
11.0
Revision date
2021-06-09
Product status
Active
Language
Français (France)

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Si vous configurez un serveur de temps pour votre directeur de site, vous pouvez régler la date et l’heure manuellement sur le serveur Metasys, mais les paramètres manuels sont ignorés à la fin de la période de synchronisation temporelle.

Avant de sélectionner un serveur de temps de site pour le serveur Metasys directeur de site, effectuez les étapes de la section Définition du fuseau horaire sur le serveur Metasys directeur de site.

Procédure

  1. Sur le serveur Metasys, appuyez sur les touches Windows + R. La boîte de dialogue Exécuter s’affiche.
    Figure 1. Boîte de dialogue Exécuter

  2. Saisissez Net time /setsntp:"10.10.16.1 10.10.16.2 ...", où 10.10.16.1 et 10.10.16.2 sont des exemples d’adresse IP des serveurs de temps.
    Remarque : Le service informatique doit fournir l’adresse d’un serveur de temps adéquat. Veillez à inclure les guillemets, notamment lorsque vous listez plusieurs serveurs de temps.
  3. Cliquez sur OK.
    Le directeur de site demande à présent la date et l’heure au serveur de temps sélectionné, et les propage à tous les autres moteurs et serveurs du site.