Réglage du fuseau horaire par défaut sur le moteur de réseau directeur de site - Metasys - LIT-12013295 - M4-SNC2515x-xx,M4-SNC1612x-xx - Supervisory Device - SNC16120 Network Control Engine - SNC25150 Network Control Engine - 11.0

Guide de mise en service du SNC

Brand
Metasys
Product name
SNC16120 Network Control Engine
SNC25150 Network Control Engine
Document number
LIT-12013295
Version
11.0
Revision date
2021-06-09
Product status
Active
Language
Français (France)

Procédure

  1. Connectez-vous au moteur de réseau directeur de site.
  2. Faites glisser l’objet de site vers le panneau Display.
  3. Cliquez sur Edit.
  4. Dans la liste Default Time Zone de la section Time, sélectionnez le fuseau horaire correct de l’appareil.
    Figure 1. Fuseau horaire par défaut dans l’objet de site

  5. Cliquez sur Save.
    Remarque : La fenêtre de l’objet de site est mise à jour immédiatement afin d’indiquer l’heure actuelle et le fuseau horaire sélectionné, mais la barre d’état bleue dans le coin inférieur droit n’est actualisée qu’après que vous vous êtes déconnecté puis reconnecté au moteur de réseau.

    Si vous réglez aussi la date et l’heure manuellement sur le moteur de réseau directeur de site, allez à la section Réglage de la date et de l’heure sur moteur de réseau du directeur de site.

    Si vous sélectionnez un serveur de temps pour le moteur de réseau directeur de site, allez à la section Sélection d’un serveur de temps de site pour le moteur de réseau directeur de site.