Pourquoi et quand exécuter cette tâche
En plus de la méthode de synchronisation temporelle par diffusion groupée (Définition de la méthode de synchronisation temporelle), vous devez définir d’autres attributs de diffusion groupée.
Pour configurer des paramètres de synchronisation temporelle par diffusion groupée supplémentaires :
Procédure
- Connectez-vous au serveur ou au moteur de réseau directeur de site.
- Faites glisser l’objet de site vers le panneau Display.
- Cliquez sur Edit.
- Sélectionnez Advanced.
-
Dans la section Time, modifiez les attributs répertoriés dans le Tableau 1 (Figure 1), puis cliquez sur Save.
Figure 1. Champs de synchronisation temporelle par diffusion groupée
Tableau 1. Champs de synchronisation temporelle par diffusion groupée Attribut
Description
Multicast Group Address
Indique l’adresse IP utilisée pour la diffusion groupée du message SNTP. Cette adresse permet d’identifier le groupe d’appareils qui doit recevoir le message SNTP. L’adresse RFC-2030 standard définie est 224.0.1.1. Cette adresse peut être configurée de sorte à autoriser une utilisation propre au site.
Multicast UDP Port
Indique le port UDP sur lequel la synchronisation temporelle par diffusion groupée effectue l’interrogation et détecte les messages. Le port RFC-2030 standard défini est le port 123. Le port UDP défini ici doit correspondre à celui du serveur de temps pour que l’interrogation puisse avoir lieu.
Multicast TTL
Indique la durée de vie (Time-to-Live, TTL) d’un message de diffusion groupée. Cette valeur indique le nombre de sauts autorisés (nombre de routeurs à traverser) avant l’envoi du message. Les routeurs doivent être configurés pour la transmission de messages de diffusion groupée afin qu’ils autorisent la transmission du message de synchronisation temporelle.
Remarque : Une valeur par défaut de 1 empêche en général le message de diffusion groupée de quitter le sous-réseau IP du directeur de site. La plupart des routeurs diminuent la valeur TTL à l’arrivée d’un paquet et déposent le paquet au lieu de le réacheminer lorsque la valeur TTL atteint 0.Multicast Heartbeat Interval
Indique l’intervalle de temps en minutes avant que l’envoi d’un message de synchronisation temporelle par diffusion groupée, depuis le directeur de site jusqu’aux appareils participants, ne soit forcé.