Présentation de la synchronisation temporelle - Metasys - LIT-12013295 - M4-SNC2515x-xx,M4-SNC1612x-xx - Supervisory Device - SNC16120 Network Control Engine - SNC25150 Network Control Engine - 11.0

Guide de mise en service du SNC

Product
Document number
LIT-12013295
Version
11.0
Revision date
2021-06-09
Product status
Active

Cette section contient un résumé sur la synchronisation temporelle d’un site avec les divers composants du système. Tableau 1 récapitule les sources temporelles de différents éléments du système. Toutes les heures sont en temps universel coordonné (UTC) et tous les appareils du système prennent en charge l’heure d’été.

Tableau 1. Sources temporelles

Élément

Source temporelle

Données sur les tendances

SNC

Événements

SNC

Commandes

SNC

Annotations

Serveur Metasys

Accusés réception d’événements

Serveur Metasys