Synchronisation temporelle par diffusion groupée - Metasys - LIT-12013295 - M4-SNC2515x-xx,M4-SNC1612x-xx - Supervisory Device - SNC16120 Network Control Engine - SNC25150 Network Control Engine - 11.0

Guide de mise en service du SNC

Product
Document number
LIT-12013295
Version
11.0
Revision date
2021-06-09
Product status
Active

La synchronisation temporelle par diffusion groupée est la mise en œuvre, par Johnson Controls, du service w32time SNTP en conformité avec la norme RFC-2030 et avec des capacités de diffusion groupée . Cette méthode possède les mêmes fonctions que la méthode Windows avec, en plus, une fonction de diffusion groupée. Elle propose une synchronisation temporelle Metasys améliorée entre le directeur de site et les appareils de supervision. Un serveur de temps fournit l’heure principale au directeur de site et ce dernier diffuse cette heure à tous les appareils de supervision sur le réseau Metasys.

Lorsqu’un appareil de supervision s’authentifie d’abord sur le directeur de site, il demande l’heure à ce dernier et règle son heure en fonction de la réponse. Par défaut, le directeur de site diffuse l’heure actuelle à tous les appareils de supervision toutes les cinq minutes. Si l’heure d’un appareil diffère de 1,5 seconde ou plus par rapport à celle du directeur de site, l’appareil ajuste son heure en conséquence. De plus, si l’heure du directeur de site change de plus de 1 à 1,5 seconde, celui-ci envoie un message par diffusion groupée à tous les appareils dans les 2 secondes suivant ce changement.

Pour ce type de synchronisation temporelle, tous les routeurs du site doivent prendre en charge le routage IGMP (Internet Group Multicast Protocol) car le message de diffusion groupée passe par les routeurs. La synchronisation temporelle SNTP de Johnson Controls réduit la durée de la désynchronisation entre les appareils et le serveur de temps SNTP maître.