Synchronisation temporelle Windows - Metasys - LIT-12013295 - M4-SNC2515x-xx,M4-SNC1612x-xx - Supervisory Device - SNC16120 Network Control Engine - SNC25150 Network Control Engine - 11.0

Guide de mise en service du SNC

Product
Document number
LIT-12013295
Version
11.0
Revision date
2021-06-09
Product status
Active

La synchronisation temporelle Windows est une mise en œuvre par Microsoft Corporation du service w32time SNTP de Windows. Cette méthode est également appelée synchronisation d’envoi individuel. Pour ce type de synchronisation temporelle, tous les routeurs utilisent le protocole UDP (User Datagram Protocol). Avec la synchronisation temporelle Windows, l’intervalle de temps pendant lequel les appareils et le serveur de temps maître SNTP sont désynchronisés peut être plus important en raison du décalage et de la convergence.

Si vous utilisez la synchronisation temporelle Windows, vous devez définir un serveur de temps sur le directeur de site à l’aide de l’attribut Device Time Servers.

Remarque : Si vous mettez volontairement en œuvre une modification de l’heure de votre site, en moins de cinq minutes, tous les autres appareils du site affichent cette nouvelle heure grâce à la synchronisation temporelle Windows.