Synchronisation temporelle BACnet - Metasys - LIT-12013295 - M4-SNC2515x-xx,M4-SNC1612x-xx - Supervisory Device - SNC16120 Network Control Engine - SNC25150 Network Control Engine - 11.0

Guide de mise en service du SNC

Product
Document number
LIT-12013295
Version
11.0
Revision date
2021-06-09
Product status
Active

La synchronisation temporelle BACnet utilise le protocole BACnet pour la synchronisation des appareils BACnet tels que le moteur de réseau. Utilisez cette méthode lorsque le directeur de site a accès à un serveur de temps BACnet. Cette fonction n’est pas disponible sur le serveur Metasys.