Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Les préférences ne sont pas conservées après la mise à jour d’un moteur à moins d’effectuer un enregistrement manuel des paramètres auparavant.
Procédure
- Avant de commencer la mise à jour d’un moteur, utilisez le NCT pour vous connecter au moteur de réseau contenant les préférences et les fichiers personnalisés à copier.
- Cliquez sur l’onglet Explorer, puis sur Refresh Device Contents. Naviguez ensuite jusqu’au répertoire Preferences de l’appareil comme indiqué au Tableau 1.
-
Utilisez l’option Get File du NCT pour copier le fichier SystemPreferences.xml (préférences système) ou UserPreferences-IDutilisateur.xml (préférences utilisateur), où IDutilisateur correspond au numéro d’identification de chaque utilisateur spécifique disposant de préférences personnalisées. Si vous enregistrez les préférences de plusieurs utilisateurs, veillez à récupérer tous les fichiers. Récupérez également tous les fichiers spéciaux, par exemple, les fichiers de son personnalisés
.wav, à l’emplacement indiqué dans le Tableau 1. - Collez ces fichiers à un emplacement sûr de l’ordinateur ou du lecteur réseau, ou stockez-les sur un autre support.
- Mettez le moteur de réseau à jour conformément au document Metasys Server Installation and Upgrade Guide (LIT-12012162) .
- Avec le NCT, connectez-vous au moteur de réseau mis à jour et utilisez Send File pour coller les fichiers copiés à l’étape 3 à un emplacement adéquat comme indiqué dans le Tableau 1.