Configuration des préférences - Metasys - LIT-12013295 - M4-SNC2515x-xx,M4-SNC1612x-xx - Supervisory Device - SNC16120 Network Control Engine - SNC25150 Network Control Engine - 11.0

Guide de mise en service du SNC

Product
Document number
LIT-12013295
Version
11.0
Revision date
2021-06-09
Product status
Active

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Remarque : Pour configurer les préférences d’un utilisateur spécifique, vous devez vous connecter en tant qu’administrateur ou sous le nom de cet utilisateur.

Procédure

  1. Dans le menu Tools de l’interface utilisateur, cliquez sur Configure Preferences. La boîte de dialogue Metasys Preferences s’affiche.
  2. Définissez les préférences conformément à la section Preferences dans Metasys Site Management Portal Help (LIT-1201793) .

    Si vous avez sélectionné des fichiers audio de niveau 1-4 dans l’onglet Alarm Settings, placez les fichiers de son d’alarme dans le dossier audio du moteur de réseau. Certains moteurs de réseau n’autorisent pas la copie de fichiers, car le dossier audio est protégé en écriture. Le dossier audio se situe dans le répertoire suivant :

    Pour le SNC : opt>metasys>bin>UI>audio

    Remarque : Lorsqu’il manque un fichier son dans le dossier, le système Metasys utilise le son du système par défaut pour cette priorité d’alarme.