Les préférences système s’appliquent à tous les utilisateurs connectés au site ou à l’appareil. Elles affectent les performances et le fonctionnement du système. Seul les utilisateurs MetasysSysAgent et BasicSysAgent sont autorisés à configurer les préférences système. Une modification des notifications sonores d’alarme est un exemple de préférence système.
Avant toute modification des préférences système, l’appareil lit les préférences du fichier DefaultSystemPreferences.xml. Une fois les modifications effectuées, un nouveau fichier appelé SystemPreferences.xml est créé. Ces deux fichiers se trouvent dans le répertoire du moteur de réseau, comme indiqué au Tableau 1
Appareil |
Emplacement du fichier |
---|---|
SNC |
/opt/metasys/bin/UI/audio /opt/metasys/var/Preferences/ |
La synchronisation des préférences système sur un site ou la réutilisation des préférences système sur un autre site consiste en une procédure manuelle de copier-coller.
-
DefaultSystemPreferences.xml: Il s’agit du fichier de préférences système par défaut. Il fait partie de l’installation standard, quel que soit le moteur de réseau.
-
SystemPreferences.xml: Ce fichier stocke les préférences système configurées. Si vous n’avez pas encore configuré les préférences système, ce fichier n’apparaît pas dans le répertoire.