Gestion des préférences - Metasys - LIT-12013295 - M4-SNC2515x-xx,M4-SNC1612x-xx - Supervisory Device - SNC16120 Network Control Engine - SNC25150 Network Control Engine - 11.0

Guide de mise en service du SNC

Product
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013295
Version
11.0
Revision date
2021-06-09
Product status
Active

Les préférences système et de l’utilisateur stockées sur un moteur de réseau ne sont pas enregistrées dans la base de données d’archive par le SCT, elles ne font pas partie du processus de téléchargement d’archive. De plus, les préférences ne sont pas enregistrées avec la sauvegarde de sécurité lorsque vous effectuez une mise à niveau. Vous devez gérer les préférences manuellement.

Pour plus d’informations sur la gestion de chaque type de préférence, reportez-vous aux sections suivantes :