Activation de TLS - Metasys - LIT-12013243 - M4-OASSTD-0 - M4-OASMIN-0 - Server - Open Application Server - 12.0

Guide de mise en service d’Open Application Server (OAS)

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Open Application Server
Document number
LIT-12013243
Version
12.0
Revision date
2023-01-17
Product status
Active

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

L'OAS et l'interface utilisateur Metasys utilisent les protocoles Transport Layer Security (TLS) comme mécanisme de protection afin de mieux protéger l'authenticité, la confidentialité et l'intégrité des données transmises entre un client et un serveur Web. Cependant, certains protocoles non sécurisés peuvent être activés sur le système OAS. Pour vous assurer que seule la version la plus récente de TLS est utilisée, effectuez les étapes suivantes :

Procédure

  1. Allez à Panneau de configuration > Options Internet > Avancé.
  2. Dans la section Sécurité, assurez-vous que les options Utiliser TLS 1.0 et Utiliser TLS 1.1 ne sont pas sélectionnées.
  3. Assurez-vous que l'option Utiliser TLS 1.2 est sélectionnée.