Vue d’ensemble du référentiel Faut Detection - Metasys - LIT-12013243 - M4-OASSTD-0 - M4-OASMIN-0 - Server - Open Application Server - 12.0

Guide de mise en service d’Open Application Server (OAS)

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Open Application Server
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013243
Version
12.0
Revision date
2023-01-17
Product status
Active

La base de données du référentiel Faut Detection réside sur l’ OAS au sein de la base de données du logiciel SQL Server.

Le programme d’installation place le référentiel fault detection sur l'ordinateur sur lequel se trouve le logiciel OAS. L’emplacement du répertoire par défaut est C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL<version>.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA.