Vue d’ensemble du référentiel Annotation - Metasys - LIT-12013243 - M4-OASMIN-0 - M4-OASSTD-0 - Server - Open Application Server - 12.0

Guide de mise en service d’Open Application Server (OAS)

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Open Application Server
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013243
Version
12.0
Revision date
2023-01-17
Product status
Active

Le référentiel Annotation réside sur l’OAS au sein de la base de données du logiciel SQL Server. Le référentiel Annotation contient toutes les annotations en option saisissez manuellement pour les éléments de l’arborescence All Items.

Le programme d’installation place le référentiel Event sur l'ordinateur sur lequel se trouve le logiciel OAS. L’emplacement du répertoire par défaut est C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL <xx>.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA. Si vous voulez changer l’emplacement de chargement des bases de données, vous devez le faire avant d’installer OAS. Pour plus de détails, voir les Instructions d’installation d’Open Application Server (OAS) (LIT-12013222).

La performance de l’OAS se dégrade au fur et à mesure que les annotations augmentent dans le référentiel Annotation de l’OAS et que la fréquence des échantillons d’annotation à stocker dans le référentiel Annotation augmente, en fonction des ressources matérielles utilisées pour l’ordinateur OAS. Le référentiel Annotation ne requiert aucune optimisation spéciale, car il ne grandit en taille qu’avec l’augmentation du nombre des annotations.