Autorisation utilisateur - Metasys - LIT-12013243 - M4-OASSTD-0 - M4-OASMIN-0 - Server - Open Application Server - 12.0

Guide de mise en service d’Open Application Server (OAS)

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Open Application Server
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013243
Version
12.0
Revision date
2023-01-17
Product status
Active

Le référentiel Autorisation utilisateur réside dans la base de données du logiciel SQL Server. L'emplacement du dossier des fichiers de base de données qui stockent les données d'autorisation est sélectionné durant l’installation du serveur Metasys. Le programme d’installation place le référentiel Event sur l'ordinateur sur lequel se trouve le logiciel OAS. L’emplacement du répertoire par défaut est C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL <xx>.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA. Si vous voulez changer l’emplacement de chargement des bases de données, vous devez le faire avant d’installer OAS. Pour plus de détails, voir les Instructions d’installation d’Open Application Server (OAS) (LIT-12013222).