Qu’est-ce que la fonctionnalité Notifications à distance ?
La fonction Notifications à distance de l’IU Metasys remplace les DDA (Destination Delivery Agent) de serveur du Portail de gestion de site (SMP). Grâce à la fonction Notifications à distance, vous pouvez configurer le routage et le filtrage des messages d'événement et d'audit directement dans l'interface utilisateur Metasys pour chaque serveur (ADS, ADX, OAS) ou moteur, sans installer de logiciel sur les machines client.
Qui peut accéder à la fonctionnalité Notifications à distance ?
N’importe quel utilisateur peut accéder à la fonctionnalité Notifications à distance, mais les informations disponibles dans cette fonctionnalité dépendent des droits de l’utilisateur. Pour afficher les notifications qui sont configurées pour un serveur ou un moteur donné, un utilisateur doit avoir le droit Affichage pour la catégorie d’autorisation de ce serveur ou moteur. Pour modifier les notifications pour un serveur ou un moteur donné, un utilisateur doit avoir le droit Modifier éléments pour la catégorie d’autorisation de ce serveur ou moteur.
Comment puis-je accéder à la fonctionnalité Notifications à distance ?
- Dans l'interface utilisateur Metasys, ouvrez le menu Utilisateur.
- Cliquez sur Gestion des fonctionnalités.
- Cliquez sur Notifications à distance.
Quels sont les types de destinations pris en charge sur les serveurs ? Quels sont les types de destinations pris en charge sur les moteurs ?
- Messagerie : filtre d'événements uniquement
- Protocole SNMP (Simple Network Management Protocol) : filtre d'événements uniquement
- Syslog : filtre d'événements et filtre d'audits
- Imprimante : filtre d'événements uniquement
- Messagerie : filtre d'événements uniquement
- Protocole SNMP (Simple Network Management Protocol) : filtre d'événements uniquement
- Syslog : filtre d'événements et filtre d'audits
| Type de destination | Description |
|---|---|
| Adresse électronique |
Vous pouvez configurer des adresses e-mail en tant que destinations pour les messages d’événement. Le type de destination E-mail prend en charge le SMTP standard. |
| Simple Network Management Protocol (SNMP) |
Vous pouvez configurer une alerte (trap) SNMP en tant que destination pour les messages d’événement. Le type de destination SNMP prend en charge les versions 1, 2C et 3 de SNMP.
Remarque : Actuellement, Metasys ne prend pas en charge le chiffrement ou l’authentification quand SNMP est utilisé.
|
| Syslog |
Vous pouvez configurer une destination Syslog qui transmet tous les événements et audits à votre serveur Syslog. Le système Metasys offre en option la possibilité d’envoyer ses entrées de journal d’audit et notifications d’alarmes configurées à un serveur Syslog standard externe, conformément au protocole RFC 3164 publié sur Internet. L’option Syslog indique tous les champs possibles dans les entrées d’événement et d’audit Metasys, et remplace tous les champs vides par un tiret unique (-). Les différents champs de chaque message Metasys sont envoyés au serveur Syslog séparés par le symbole de barre verticale (|), ce qui assure l’intégrité de toutes les données envoyées au serveur Syslog. Une fois le DDA Syslog configuré, tous les messages qui sont envoyés au référentiel ADS local sont également immédiatement envoyés au serveur Syslog configuré. Vous pouvez appliquer l’analyse judiciaire sur le regroupement de toutes les informations d’audit et d’événement sur le serveur Syslog. |
| Imprimante |
Sur la plateforme serveur, vous pouvez définir n’importe quelle imprimante prise en charge par le logiciel Windows en tant que destination pour les messages d’événement, et un même DDA peut imprimer les alarmes sur plusieurs imprimantes. Les imprimantes connectées au serveur par un port parallèle ou USB sont prises en charge, ainsi que les imprimantes réseau basées sur IP (si les imprimantes sont configurées avec une adresse IP). Cette plateforme ne prend pas en charge les imprimantes Novell NetWare. Vous pouvez configurer le DDA d’imprimante pour l’impression sur une ligne pour une imprimante à entraînement à picots (on parle aussi de prise en charge d’impression à entraînement à picots, d’impression d’une ligne à la fois et d’imprimante par points). Pour configurer une imprimante pour l’impression sur une ligne pour une imprimante à entraînement à picots (mode d’impression à picots/pas de présentation de page suivante), définissez l’attribut Line Out sur 0 lorsque vous créez une notification. En définissant cet attribut sur 0, lorsqu’une alarme est envoyé à l’imprimante à entraînement à picots, celle-ci imprime le texte d’alarme, avance d’une ligne, puis attend d’imprimer l’alarme suivante.
Remarque : Lorsqu’une imprimante à entraînement à picots (sans aucune présentation de page suivante) est utilisée, les attributs Timeout, Printing Priority Threshold, Orientation, Font Face et Font Size ne sont pas utilisés et toutes les valeurs éventuellement définies pour ces attribut sont ignorées. Vous pouvez définir l’orientation, le type de police, la taille de police et le renvoi automatique à la ligne directement sur l’imprimante. L’impression par entraînement à picots est réservée aux imprimantes à entraînement à picots. Vous risquez de rencontrer un comportement anormal si vous définissez l’attribut Line Out sur 0 pour d’autres types d’imprimantes, tels que les imprimantes à jet d’encre et laser.
|
La fonctionnalité Notifications à distance est-elle prise en charge sur tous les périphériques ?
La fonction Notifications à distance n'est prise en charge que sur les plateformes d'ordinateurs de bureau. Elle n'est actuellement pas prise en charge par les tablettes et les smartphones.