Directeur de site - Metasys - LIT-12013243 - M4-OASSTD-0 - M4-OASMIN-0 - Server - Open Application Server - 12.0

Guide de mise en service d’Open Application Server (OAS)

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Open Application Server
Document number
LIT-12013243
Version
12.0
Revision date
2023-01-17
Product status
Active

Le directeur de site fournit à tous les utilisateurs un point d’entrée dans le système et la capacité d’afficher tous les composants réseau, y compris les informations définies dans l’objet Site. Le directeur de site prend en charge des fonctions telles que la connexion des utilisateurs, l’administration des utilisateurs et la synchronisation temporelle.

Un seul OAS est autorisé sur les sites Metasys et il doit s'agir du directeur de site désigné.