Réglage des options de coupure d’alimentation pour l’OAS - Metasys - LIT-12013243 - M4-OASMIN-0 - M4-OASSTD-0 - Server - Open Application Server - 12.0

Guide de mise en service d’Open Application Server (OAS)

Brand
Metasys
Product name
Open Application Server
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013243
Version
12.0
Revision date
2023-01-17
Product status
Active
Language
Français (France)

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Suivez ces étapes pour assurer que l’ordinateur revienne en ligne après une coupure de l'alimentation. Pour cette procédure, vous devez accéder aux paramètres du BIOS de l’ordinateur pendant le démarrage de l’ordinateur.

L’accès aux paramètres du BIOS et leur modification peuvent varier selon l’ordinateur que vous utilisez. Demandez de l'aide au service informatique si vous ne savez pas comment modifier les paramètres du BIOS.

Remarque : Vous pouvez utiliser un onduleur pour empêcher que votre ordinateur ne se déconnecte en cas de coupure de l'alimentation.

Procédure

  1. Redémarrez l'ordinateur. Pendant le démarrage, appuyez sur la touche appropriée pour passer en mode Configuration (par exemple, F10).
  2. Modifiez les réglages de gestion de l’alimentation appropriés pour que l'ordinateur redémarre après une coupure de l'alimentation (par exemple, définissez Après une coupure de l'alimentation sur Activé).
  3. Enregistrez les changements et sortez du mode Configuration.