Dimensionnement de la file d’attente des messages - Metasys - LIT-12013243 - M4-OASSTD-0 - M4-OASMIN-0 - Server - Open Application Server - 12.0

Guide de mise en service d’Open Application Server (OAS)

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Open Application Server
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013243
Version
12.0
Revision date
2023-01-17
Product status
Active

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Remarque : Le dimensionnement de la file d’attente des messages est uniquement nécessaire pour les systèmes qui remplissent les critères énoncés dans Considérations sur la taille de la file d'attente des messages et dépannage.

Procédure

  1. Sur l’ordinateur OAS , maintenez enfoncée la touche Windows et appuyez sur E. La boîte de dialogue Exécuter s'affiche.
  2. Saisissez compmgmt.msc dans la ligne ouverte et appuyez sur Entrée. La fenêtre Gestion de l'ordinateur s'affiche.
  3. Dans l’arborescence du panneau gauche, naviguez jusqu’à Services et applications > Message Queuing > Files d’attente privées.
  4. Cliquez avec le bouton droit sur metasys_trendbacklog et sélectionnez Propriétés. La boîte de dialogue Propriétés de metasys_trendbacklog s’affiche.
  5. Dans la zone de texte en regard de Limiter l'espace disque à (Ko), saisissez 10490000.
  6. Cliquez sur OK.
  7. Si vous avez un OAS  :
    1. Dans l’arborescence du panneau gauche, cliquez avec le bouton droit sur Message Queuing et sélectionnez Propriétés. La boîte de dialogue Propriétés de Message Queuing s’affiche.
    2. Sous Limites de stockage, décochez la case Limiter l'espace disque à (Ko).
    3. Cliquez sur OK.
  8. Redémarrez l’ordinateur OAS .
  9. Répétez cette procédure sur tous les autres de votre site.