Configuration des référentiels OAS - Metasys - LIT-12013243 - M4-OASMIN-0 - M4-OASSTD-0 - Server - Open Application Server - 12.0

Guide de mise en service d’Open Application Server (OAS)

Brand
Metasys
Product name
Open Application Server
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013243
Version
12.0
Revision date
2023-01-17
Product status
Active
Language
Français (France)

Pour générer et conserver les données historiques dans le référentiel système, vous avez besoin de la licence Historical Data. Sans cette licence, l’utilisateur du site n’a accès qu’aux données de moteur et aux données de référentiel créées durant une période précédente couverte par une licence.

OAS ne prend pas en charge la configuration de plusieurs serveurs sur un site, de sorte que l’OAS est le directeur de site par défaut et fournit les référentiels individuels pour les données de tendance, les messages d’événement, les messages d’audit, les annotations, le reporting et les données d’autorisation d'espace.
Remarque : Même si l’ordinateur serveur de base de données héberge les référentiels, chaque moteur est configuré pour que son entrée de référentiel soit dirigée sur l’ordinateur OAS. L’OAS accepte les données du moteur, puis écrit ces données dans le référentiel sur l’ordinateur du serveur de base de données. Un moteur et l’ordinateur du serveur de base de données ne communiquent jamais directement.
  1. Ouvrez l’objet OAS.
  2. Configurez les objets et les périphériques conformément au (Tableau 1).
    Tableau 1. Configuration des référentiels OAS

    Condition

    Périphérique ou objet

    Dans le champ

    Saisissez cette valeur

    L’OAS est à la fois le directeur de site et le référentiel OAS

    Sur l’OAS (directeur de site)

    Local Site Director

    Son nom d’ordinateur

    ADS Repositories

    Non utilisé - laisser vierge

    Sur un moteur

    Local Site Director

    Le nom de l’ordinateur ou l’adresse IP du directeur de site

    ADS Repository

    Le nom de l’ordinateur du directeur de site