Vous pouvez avoir besoin de changer ce paramètre si vous téléchargez un grand nombre de vues utilisateur ou de graphiques qui résident sur un sous-réseau qui n’est pas celui du SCT. Dans ce cas, la file d'actions risque de ne pas terminer le téléchargement avant la temporisation. La valeur par défaut de la temporisation de la file d'actions est de 30 secondes.
Ce réglage est géré dans le SCT. Pour les détails à suivre pour modifier ce paramètre, reportez-vous au document Metasys SCT Help (LIT-12011964).