Changement de l'arrière-plan de la fenêtre de connexion Metasys sur le portail SMP - Metasys - LIT-12013243 - M4-OASSTD-0 - M4-OASMIN-0 - Server - Open Application Server - 12.0

Guide de mise en service d’Open Application Server (OAS)

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Open Application Server
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013243
Version
12.0
Revision date
2023-01-17
Product status
Active

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous pouvez remplacer l’écran de bienvenue standard de Johnson Controls par l’image de votre choix. Il est ainsi possible d’afficher le nom d’un client, son logo ou une photo de son site lors du chargement du Portail de gestion du site. Lorsque vous choisissez l’image, respectez les recommandations suivantes :

  • Utilisez des fichiers d’images numériques de type .jpg ou .png. Évitez les fichiers bitmap, qui ne sont pas compressés et sont parfois de très grandes dimensions.
  • Pour de meilleurs résultats, adaptez les dimensions de l’image comme suit : 800 x 600 pixels, 96 dpi de résolution et 24 bits de profondeur de couleur. Limitez la taille du fichier à 100 Ko maximum. Utilisez n’importe que programme de retouche photo, par exemple Microsoft Paint, pour redimensionner ou adapter l’image.

  • Si vous utilisez une photo dont le fond est clair, il est possible que vous deviez changer la couleur du texte des champ User Name et Password. Ces champs, qui sont par défaut de couleur blanche, risquent en effet d’être pratiquement invisibles sur un fond clair.

Pour changer l'arrière-plan de l’écran de connexion, procédez comme suit :

Procédure

  1. Préparez l’image conformément aux recommandations figurant au début de cette section.
  2. Copiez l’image dans ce dossier sur l’ordinateur OAS  : C:\Program Files (x86)\Johnson Controls\MetasysIII\UI
    Ce faisant, supprimez les fichiers d’images éventuellement présents dans ce dossier. Ce dossier ne doit contenir que le fichier d’image que vous voulez utiliser.
  3. Ouvrez un logiciel de traitement de texte, par exemple Notepad, en sélectionnant l’option Exécuter en tant qu'administrateur. (Mettez en surbrillance le logiciel de traitement de texte dans la liste Programmes et sélectionnez Exécuter en tant qu'administrateur. Saisissez le mot de passe de l'administrateur lorsque le système d’exploitation vous y invite.) Certains ordinateurs ont besoin d’un accès d’administrateur pour apporter des changements aux fichiers système.
  4. Ouvrez sur l'ordinateur OAS le fichier FrameworkProperties.properties que vous trouverez ici : C:\Program Files (x86)\Johnson Controls\MetasysIII\UI\com\jci\framework.
  5. Dans la section relative à l'arrière-plan de l’écran de connexion à la fin du fichier de propriétés, spécifiez le nom de fichier de l’écran de bienvenue dans le paramètre loginPaneBitmapURL. Veillez à retirer le caractère # devant la ligne comme indiqué dans l’exemple suivant : loginPaneBitmapURL= /<splashscreen.jpg>
  6. Si nécessaire, changez la couleur du texte des champs User Name et Password en sélectionnant pour le paramètre loginPaneTextColor un code couleur hexadécimal. Les codes hexadécimaux utilisables sont : #FF0000 (rouge), #000000 (noir), #0000FF (bleu) ou #FFFFFF (blanc). Veillez à supprimer le caractère # devant chaque ligne, mais à garder celui qui précède le code couleur hexadécimal, comme illustré dans l’exemple suivant (texte gris) : loginPaneTextColor=#808080.
  7. Enregistrez le fichier FrameworkProperties.properties.
  8. Lancez l’IU Portail de gestion du site depuis Launcher. Vérifiez que le nouvel arrière-plan et la nouvelle couleur de texte s’affichent.
    Notes :
    • Si le fichier d’image que vous spécifiez est introuvable, l’arrière-plan s’affiche par défaut en bleu uni. Si le texte ne se voit pas, spécifiez une autre couleur en utilisant le paramètre loginPaneTextColor.
    • Vous pouvez aussi changer l’écran de bienvenue pour le SCT. Les instructions à suivre sont les mêmes, mais vous devez modifier le fichier FrameworkProperties.properties sur l’ordinateur SCT qui se trouve ici : C:\Program Files (x86)\Johnson Controls\MetasysIII\ToolUI\com\jci\framework.