Configuration des paramètres du système Metasys - Metasys - LIT-12013243 - M4-OASSTD-0 - M4-OASMIN-0 - Server - Open Application Server - 12.0

Guide de mise en service d’Open Application Server (OAS)

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Open Application Server
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013243
Version
12.0
Revision date
2023-01-17
Product status
Active

L’administrateur système Metasys peut modifier manuellement les paramètres par défaut, si nécessaire.

Les valeurs par défaut des paramètres de cette section sont restaurées lorsque vous mettez le système à niveau. Reconfigurez les paramètres selon les besoins.