Résumé des modifications - Metasys - LIT-12013243 - M4-OASMIN-0 - M4-OASSTD-0 - Server - Open Application Server - 12.0

Guide de mise en service d’Open Application Server (OAS)

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Open Application Server
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013243
Version
12.0
Revision date
2023-01-17
Product status
Active
Les informations suivantes sont nouvelles ou ont été révisées :
  • Suppression de la prise en charge de Windows® 8,1
  • Suppression de la prise en charge de SQL Server Express® 2014.
  • Suppression de la prise en charge d'Open Data Server (ODS).
  • Remplacement des références à l’IU Metasys hors ligne par l’Outil de configuration du système Johnson Controls (JCT) dans l’ensemble du document, car cet outil a changé de nom.