Introduction au logiciel OAS (Open Application Server) - Metasys - LIT-12013243 - M4-OASSTD-0 - M4-OASMIN-0 - Server - Open Application Server - 12.0

Guide de mise en service d’Open Application Server (OAS)

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Open Application Server
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013243
Version
12.0
Revision date
2023-01-17
Product status
Active

Le logiciel Open Application Server (OAS) contient des fonctionnalités et des configurations qui ne sont pas configurées par l’installation ou la sélection de licence par défaut. Ce document décrit le flux de travail à suivre pour mettre en service l’OAS dans le cadre du système Metasys, et configurer et modifier la configuration de l’OAS pour mieux s’adapter aux besoins de votre site.

Pour la configuration matérielle et logicielle minimale requise pour l’OAS, voir les Instructions d’installation et de mise à niveau d’Open Application Server (OAS) (LIT-12013222) et le Guide de configuration du système Metasys (LIT-12011832).